DOCA0102ES-12

Descripción de HMI de MicroLogic X

Introducción

La interfaz hombre-máquina (HMI) de la unidad de control de MicroLogic X incluye lo siguiente:

  • Una pantalla gráfica con retroiluminación en colores

  • Botones para navegar por la estructura de menús y acceder a los parámetros supervisados y los ajustes de configuración

Pantalla y botones

La unidad de control MicroLogic X incluye la pantalla siguiente con botones contextuales y dedicados:

A Nombre de pantalla

B Contenido de pantalla funcional

C Barra de desplazamiento que indica la posición relativa de los elementos en una lista mayor que la pantalla

D Iconos de funciones contextuales

E Botones contextuales que ejecutan la función contextual descrita por el icono que aparece justo encima de cada botón

F Botón de escape, utilizado para regresar a la pantalla anterior o activar una pantalla de confirmación de almacenamiento de datos

G Botón de inicio, utilizado para pasar a la pantalla Inicio o activar una pantalla de confirmación de almacenamiento de datos

Tipos funcionales de botón

Use los botones que aparecen debajo de la pantalla para:

  • Navegar por la estructura de menús

  • Mostrar los valores supervisados

  • Acceder y editar los ajustes de configuración

La unidad de control proporciona los siguientes tipos de botones:

  • Botones contextuales: cada pantalla puede tener tres botones contextuales como máximo. La función de cada botón viene determinada por un icono ubicado en la pantalla justo encima.

  • Botones dedicados que ejecutan las funciones de escape e inicio.

Botones contextuales

Icono mostrado

Descripción

Use los botones arriba y abajo para desplazarse entre:

  • Nombres de pantalla en el mismo nivel de jerarquía de menús

  • Elementos de lista

Las flechas arriba y abajo no son compatibles con los bucles de retorno. En el extremo de una estructura de menús o una lista de elementos, o bien no se muestra la flecha arriba o bien no se muestra la flecha abajo (en función de si el extremo corresponde al principio o al final de la lista). El comportamiento de la navegación "arriba" y "abajo" es el mismo para todos los menús y todas las listas.

OK

Use el botón Aceptar:

  • Para validar una selección

  • Para navegar desde el nivel que se muestra en la jerarquía hasta el subnivel seleccionado que aparece justo debajo De esta forma, la navegación se puede realizar desde:

    • El menú activo hasta el submenú inmediato

    • Un submenú hasta un elemento supervisado o un parámetro de configuración

    • Un elemento supervisado hasta su valor supervisado

    • Un parámetro de configuración hasta su ajuste de configuración

  • Para ver detalles y confirmar una pantalla emergente de eventos o un mensaje de error

Y

N

Use los botones Y (Sí) y N (No) para confirmar acciones, por ejemplo, cuando se muestra una pantalla de confirmación.

+

Use los botones + y para aumentar o disminuir un ajuste de configuración, ya sean valores numéricos o elementos de lista predefinidos.

Botones dedicados

Icono mostrado

Descripción

ESC

Use el botón ESC (escape) para:

  • Navegar desde el nivel que se muestra en la jerarquía hasta el nivel que aparece justo arriba

  • Guardar un cambio en un ajuste de configuración Emerge una pantalla de confirmación que se debe confirmar para poder volver al menú del nivel superior.

Use el botón de inicio para:

  • Volver a la pantalla Inicio

  • Guardar un cambio en un ajuste de configuración Emerge una pantalla de confirmación que se debe confirmar para poder volver a la pantalla Inicio.

Retroiluminación de pantalla

El color y la intensidad de la retroiluminación dependen del estado de funcionamiento de la unidad de control, de la manera siguiente:

Color de retroiluminación

Estado de funcionamiento de la unidad de control

Blanca(1)

  • El desplazamiento de Vista rápida está habilitado y en ejecución

  • El modo de navegación de árbol está habilitado para navegar entre los menús en las pantallas

  • La comunicación inalámbrica Bluetooth con bajo nivel de energía está activada y se muestra el mensaje de emparejamiento de Bluetooth.

Rojo

Se muestra un disparo o un mensaje de evento de gravedad alta.

Naranja

Se muestra un mensaje de evento de gravedad media y no hay disparos ni eventos de gravedad alta activos.

Azul

ERMS activado.

(1) La retroiluminación de la pantalla Estado en Vista rápida y Mantenimiento es:

  • Roja si un evento de gravedad alta está activo.

  • Naranja si un evento de gravedad media está activo.

NOTA: Cuando el desplazamiento de Vista rápida está desactivado, la retroiluminación cambia de alta intensidad a baja intensidad cuando está en modalidad standby. La alta intensidad se reanuda cuando se pulsa un botón.

Idioma de pantalla

Para cambiar el idioma de la pantalla, vaya a:

Inicio > Configuración > General > Idioma

Las selecciones incluyen:

  • Deutsch

  • English (US)

  • Español

  • Français

  • Italiano

  • English (UK)

  • Português

El idioma predeterminado es el siguiente:

  • Unidad de control MicroLogic X norma IEC: English (UK)

  • Unidad de control MicroLogic X norma UL: English (US)

Pantalla de arranque

La pantalla de arranque se muestra cada vez que se enciende la unidad de control MicroLogic X. Ninguno de los botones de la unidad de control funcionará mientras aparezca esta pantalla. La pantalla se muestra durante el arranque de la unidad de control. Al finalizar este periodo, se mostrará la pantalla Inicio o cualquier pantalla emergente activa.

NOTA: Las funciones de protección estándar están operativas durante la pantalla de arranque.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.