DOCA0102ZH-12

IDMTL 过流保护 (ANSI 51)

简介

ANSI 51IDMTL 过压保护 Digital Module 基于以下其中一种 IDMTL(反时限最小延时保护)脱扣曲线提供过流保护:

  • DT:定时限曲线(恒定的脱扣时间)

  • SIT:标准反时限曲线 (I0.02t)

  • VIT:非常反时限曲线 (It)

  • EIT:极端反时限曲线 (I2t)

  • HVF:高压熔断器曲线 (I4t)

将其中一个 IDMTL 脱扣曲线添加到现有的长延时过流保护,可有助于促进实现上游保护设备的保护级别。

ANSI 51IDMTL 过流保护 Digital Module 可用于生成脱扣或报警。

前提条件

在购买了 ANSI 51IDMTL 过流保护 Digital Module 并将其安装在 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得 IDMTL 过流保护功能。

IDMTL 过流保护需要使用外部 24 Vdc 电源或 VPS 电压供电模块。

IDMTL 过流保护兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 004.000.000MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

注: 如果外部电压接线 (PTE) 选项在使用时未连接有电压,则建议检查额定频率网络设置是否与电网的标称频率(50 Hz 或 60 Hz)一致。有关更多信息,请参阅网络设置

工作原理

IDMTL 过流保护:

  • 基于各相和中性线的实际 RMS 电流,最多 40 次谐波。

  • 其复位时间可调。

  • 针对各相和中性线(如有)单独提供保护。

  • 是一种取决于过流时间的保护(当选择了 DT(定时限)时除外)。

  • 在满足以下条件时,发生脱扣:

    • 电流值超过 1.05 x IDMTL Ir 设置。

    • 计算的脱扣时间已结束。

注: 当电流大于 IsdIi 时,仅短延时过流保护和瞬时保护起作用。

脱扣时间计算

对于取决于时间的曲线(SITVITEITHVF),脱扣时间取决于电流 IIDMTL Ir 阈值和 IDMTL tr 时间延迟的比较关系。

根据 IEC 60255-151 附录 A,使用以下方程式来计算脱扣时间 (Ttrip):

每个脱扣曲线(SITVITEITHVF)的参数 kcα 的值见下表:

脱扣曲线

名称

k

c

α

SIT

IEC 曲线类型 A(反时限)

0.14

0

0.02

VIT

IEC 曲线类型 B(非常反时限)

13.5

0

1

EIT

IEC 曲线类型 C(极端反时限)

80

0

2

HVF

高压熔断器

80

0

4

注: IDMTL 脱扣时间始终不小于短延时过流保护时间延迟 tsd

如果根据方程式计算的脱扣时间小于 tsd, 则 IDMTL 脱扣时间被强制为短延时脱扣时间。在这种情况下,并且在 I > Isd 的情况下,断路器脱扣原因可能是 IDMTL 过流保护或短延时过流保护。

取决于 IDMTL tr 时间延迟的脱扣时间

IDMTL tr 过流保护时间延迟是针对相电流或中性线电流等于 6 x IDMTL Ir 时的脱扣时间。

下表指示了不同类型脱扣曲线的根据 IDMTL tr 时间延迟的脱扣时间。

IDMTL tr(秒)

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

脱扣曲线

电流 I

脱扣时间(秒)

DT

1.5 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

6 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

10 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

SIT

1.5 x IDMTL Ir

3

5.9

11.8

23.6

47.2

70.8

94.4

118

142

6 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x IDMTL Ir

0.5

0.9

1.8

3.6

7.2

10.8

14.4

18

21.6

10 x IDMTL Ir

0.4

0.8

1.5

3

6.1

9.1

12.2

15.2

18.3

VIT

1.5 x IDMTL Ir

6.5

13

26

52

104

156

208

260

312

6 x IDMTL Ir

0.5

1.0

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x IDMTL Ir

0.4

0.8

1.6

3.2

6.4

9.6

12.8

16

19.3

10 x IDMTL Ir

0.3(1)

0.5

1.1

2.2

4.4

6.6

8.8

11

13.2

EIT

1.5 x IDMTL Ir

17.6

35.3

70.6

141

282

423

565

706

847

6 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x IDMTL Ir

0.3(1)

0.7

1.4

2.7

5.5

8.2

11

13.7

16.5

10 x IDMTL Ir

0.2(1)

0.4

0.7

1.4

2.8

4.2

5.6

7

8.4

HVF

1.5 x IDMTL Ir

187

374

748

1496

2992

4488

5984

7481

8977

6 x IDMTL Ir

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x IDMTL Ir

0.2(1)

0.5

1

1.9

3.9

5.8

7.7

9.6

11.6

10 x IDMTL Ir

0.1(1)

0.1(1)

0.3(1)

0.5

1

1.6

2.1

2.6

3.1

(1) 当计算的脱扣时间小于 tsd 时,IDMTL 脱扣时间被强制为短延时脱扣时间。

复位时间

可调的复位时间有助于改善间歇过流时的保护。保护功能的复位时间是指从过流检测结束时到保护时间延迟复位时之间的间隔时间。

I ≤ 1.125 x IDMTL IrIDMTL 过流保护复位时间开始。

下图显示了不同过流类型的定时限复位时间的操作:

A 永久过流

B 瞬时过流

C 间歇过流

IDMTL 过流保护的复位时间是可调的,且具有以下类型:

  • 具有定时限曲线特性的复位时间。

    它可在间歇过流时使用。复位时间是固定的:Treset = IDMTL 复位时间。

  • 具有反时限曲线特性的复位时间。

    它可在间歇过流时使用,其工作方式与长延时过流保护的热记忆相似。复位时间 (Treset) 根据以下方程式计算:

禁止保护

如要禁止 IDMTL 过流保护,必须同时满足以下两个条件:

  • 通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用禁止。

  • 通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。必须为 IO 模块的输入分配禁止可选保护功能。

有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

设置保护

IDMTL 过流保护设置为:

  • IDMTL 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 保护

  • IDMTL 动作:将保护的结果设置为脱扣或报警

  • IDMTL 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • IDMTL IrIDMTL 过流保护阈值

  • IDMTL trIDMTL 过流保护时间延迟

  • IDMTL 曲线:选择 IDMTL 脱扣曲线的类型(DTSITVITEITHVF

  • IDMTL 复位时间类型:将复位时间类型选择为定时限或反时限

  • IDMTL 复位时间

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于 IDMTL 过流保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,IDMTL 过流保护设置都是相同的。

注: 在配置了 IDMTL 过流保护 (ANSI 51) 的情况下,长延时过流保护 (ANSI 49RMS/51) 保持激活。有关如何保持设置一致性的建议,请参阅设置指南

保护设置

设置

单位

设定范围

步骤

出厂设置

IDMTL 模式

开/关

IDMTL 动作

报警/脱扣

报警

IDMTL 禁止

开/关

IDMTL Ir

A

0.4-1.5 x In

1

In

IDMTL tr

0.1-24

0.1

1

IDMTL 曲线

DT/SIT/VIT/EIT/HVF

EIT

IDMTL 复位时间类型

定时限/反时限

定时限

IDMTL 复位时间

0-10

0.1

0.5

有关详细信息,请参阅设置指南

保护特性

IDMTL Ir 精确度为 ± 5%。

IDMTL 过流保护的特性:

  • 取决于时间的延迟(选择了 DT 时除外)

  • 复位时间:可调

IDMTL Ir 特性:

  • I < 1.05 x IDMTL Ir:不脱扣

  • I > 1.2 x IDMTL Ir:脱扣

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6421 (25633)

IDMTL 长延时脱扣

脱扣

0x6221 (25121)

IDMTL 长延时启动

保护

中等

0x6321 (25377)

IDMTL 长延时运行

保护

中等

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

保护

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

配置

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

    在禁止了可选保护时,不生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

    在以下情况下,不会生成脱扣事件:

    • 可选保护设为报警模式

    • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6421 (25633)

IDMTL 长延时脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

检查与 IO 模块连接的禁止选择开关。

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.