DOCA0102ES-12

Digital Module de conjunto de datos heredado de Modbus

Presentación

El Digital Module de conjunto de datos heredado de Modbus proporciona un conjunto de datos para interruptores automáticos MasterPacT MTZ compatibles con formatos heredados.

El Digital Module de conjunto de datos heredado de Modbus convierte datos de los registros de formato estándar a partir de 32 000 a los registros de formato heredado a partir de 12 000.

NOTA: El conjunto de datos estándar sigue estando disponible tras la conversión.

El Digital Module de conjunto de datos heredado de Modbus recopila la siguiente información:

  • Estado del interruptor automático

  • Motivos del disparo

  • Valores en tiempo real de corrientes, tensiones, potencia y energía

Para obtener más información, consulte DOCA0105•• Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X  - Comunicación Modbus  - Guía del usuario.

Requisitos previos

El Digital Module de conjunto de datos heredado de Modbus es un Digital Module opcional, que puede adquirir e instalar en una unidad de control MicroLogic X.

El conjunto de datos heredado de Modbus es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.000. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Disponibilidad de los datos

El conjunto de datos heredado Modbus está disponible en un controlador remoto utilizando la red de comunicación a través de las siguientes interfaces de comunicación:

  • Interfaz IFE Ethernet

  • Interfaz EIFE Ethernet

  • Servidor IFE

  • Interfaz IFM Modbus-SL

La siguiente tabla indica la versión mínima del firmware de las interfaces de comunicación necesaria para que Digital Module funcione:

Interfaz de comunicación

Número de referencia

Versión de firmware mínima necesaria

Interfaz IFE Ethernet

LV434010

003.007.000

LV434001

003.007.000

Interfaz EIFE Ethernet

003.007.000

Servidor IFE

LV434002

003.007.000

LV434011

003.007.000

Interfaz IFM Modbus-SL

LV434000

003.001.000

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.