DOCA0102ZH-12

逆有功功率保护 (ANSI 32P)

简介

逆有功功率保护 (ANSI 32P) 检测断路器,并在连接到外部网络或与其他发电机并联运行的同步发电机作为同步电机工作时,使断路器脱扣。它还可以用来监测电网中两个组件之间所交换的有用功率量,一旦在所选择的方向上流动的有用功率量超过设定值,便发出相关报警、执行负载减载或执行脱扣。

先决条件

在购买了 ANSI 32P - 逆有功功率保护 Digital Module 并将其安装在 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得逆有功功率保护功能。

逆有功功率保护要求使用外部 24 Vdc 电源。

逆有功功率保护兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 002.000.002 的 MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

工作原理

逆有功功率保护利用电压和电流的 RMS 值计算有功功率。此保护涉及时间延迟。有功功率的正号符号通过功率符号设置来定义。此符号用于有功功率测量。

缺省情况下,当有功功率从断路器的上游(顶部)向下游(底部)流动传输时,MicroLogic X 控制单元为有功功率指定符号 +。当传输是从断路器的下游(底部)向上游(顶部)计算时,指定符号 -。其前提是,假设为系统供电的电源连接在断路器顶部(顶部馈电型式断路器)。

注: 当电源连接在断路器底部(底部馈电型式断路器)时,必须更改缺省功率符号设置

在满足以下全部条件时,此保护引起脱扣:

  • 有功功率为负

  • 有功功率的值超过设定值

  • 时间延迟结束。

脱扣曲线特性

为避免意外脱扣,在功率因数特别低( |Q/P| > 32 (87.2° < φ < 92.8° 或 267.2° < φ < 272.8°))的情况下,保护装置不会脱扣。

下图显示 Rp = 100 kW、Rp = 500 kW 和 Rp = 1000 kW 的三个示例。

T 脱扣

NT 无脱扣

禁止保护

如要禁止逆有功功率保护,必须同时满足以下两个条件:

  • 通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用对逆有功功率保护功能的禁止。

  • 通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。禁止可选保护功能必须分配给 IO 模块的输入。

有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

设置保护

逆有功功率保护设置为:

  • Rp 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 保护

  • Rp 动作:将逆有功功率保护的结果设置为脱扣或报警

  • Rp 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • Rp:总有功功率

  • tRp:时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于逆有功功率保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,逆有功功率保护设置都是相同的。

保护设置

设置

单位

设定范围

步骤

出厂设置

精度

Rp 模式

开/关

Rp 动作

报警/脱扣

报警

Rp 禁止

开/关

Rp

kW

50–5000

10

500

10%

tRp

s

0-300

0.05

10

± 2%

对于通过涡轮机或柴油机供电的网络,建议使用以下逆有功功率保护设置来为其提供保护:

功能

推荐的 Rp 设置

涡轮机

2–6% 标称功率 (Pn)

柴油机

8-15% 标称功率 (Pn)

保护特性

逆有功功率保护的特性:

  • 定时限延迟

  • 瞬时复位时间

  • 滞后:固定为 98%

  • 最短分断时间为 50 ms

  • 在时间延时设置为 0 秒情况下的最长分断时间为 140 ms

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6414 (25620)

逆功率脱扣

脱扣

0x6214 (25108)

逆功率启动

保护

中等

0x6314 (25364)

逆功率运行

保护

中等

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

保护

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

配置

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

    在禁止了可选保护时,不生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

    在以下情况下,不会生成脱扣事件:

    • 可选保护设为报警模式

    • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6414 (25620)

逆功率脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

检查与 IO 模块连接的禁止选择开关。

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.