DOCA0102ES-12

Protección contra potencia inversa activa (ANSI 32P)

Presentación

La protección contra potencia inversa activa (ANSI 32P) detecta cuándo un generador de energía síncrono conectado a una red externa o que funciona en paralelo con otros generadores funciona como un motor síncrono, y dispara el interruptor automático. También se puede utilizar para supervisar la cantidad de potencia activa intercambiada entre dos partes de una red eléctrica, con alarmas asociadas, deslastre de cargas o disparo en cuanto el flujo de potencia activa en la dirección seleccionada supera el valor establecido.

Requisitos previos

La protección contra potencia inversa activa está disponible cuando el Digital Module ANSI 32P: Protección contra potencia inversa activa se compra e instala en una unidad de control MicroLogic X.

La protección contra potencia inversa activa requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La protección contra potencia inversa activa es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware mayor o igual que 002.000.002. Las versiones de firmware anteriores deberán actualizarse.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Principio de funcionamiento

La protección contra potencia inversa activa calcula la potencia activa con los valores eficaces de las tensiones y las corrientes. Hay un temporizador asociado con la protección. El signo positivo de la potencia activa se define mediante el ajuste de señal de potencia. El mismo signo se utiliza para la medición de la potencia activa.

De forma predeterminada, la unidad de control MicroLogic X asigna el signo + a la potencia activa cuando el tránsito de la potencia activa fluye de aguas arriba (parte superior) a aguas abajo (parte inferior) del interruptor automático. El signo – se asigna cuando el tránsito circula de aguas abajo (parte inferior) a aguas arriba (parte superior) del interruptor automático. Aquí se supone que la fuente de alimentación que suministra alimentación a la instalación está conectada a la parte superior del interruptor automático (interruptor automático alimentado por la parte superior).

NOTA: Cuando la fuente de alimentación está conectada a la parte inferior del interruptor automático (interruptor automático alimentado por la parte inferior), el ajuste de señal de potencia asignado de manera predeterminada debe cambiarse.

La protección se dispara cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

  • La potencia activa es negativa

  • El valor de la potencia activa supera el ajuste

  • El retardo de tiempo ya ha transcurrido

Característica de curva de disparo

Para evitar disparos imprevistos, la protección no se dispara con un factor de potencia muy bajo, correspondiente a |Q/P| > 32 (87,2° < φ < 92,8° o 267,2° < φ < 272,8°)

En la siguiente imagen se muestran tres ejemplos con Rp = 100 kW, Rp = 500 kW y Rp = 1000 kW.

T Disparo

NT Sin disparo

Inhibición de la protección

Para inhibir la potencia activa inversa, se deben cumplir las dos condiciones siguientes:

  • La inhibición se activa en la protección contra potencia inversa activa estableciendo el parámetro Inhibición en ON.

  • La inhibición de protecciones opcionales se activa mediante una entrada del módulo IO. La función Inhibir protección opcional se debe asignar a una entrada del módulo IO.

Si desea obtener más información sobre la inhibición de protecciones opcionales, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

Ajuste de las protecciones

Los ajustes de protección contra potencia inversa activa son los siguientes:

  • Modo Rp: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección

  • Acción Rp: establece el resultado de la protección contra potencia inversa activa como disparo o alarma.

  • Inhibición Rp: activa (ON) la opción de que el módulo IO inhiba la protección.

  • Rp: umbral de potencia activa total

  • tRp: temporización

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la protección contra potencia inversa activa. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de protección contra potencia inversa activa son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

Configuración de la protección

Ajuste

Unidad

Intervalo de ajuste

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo Rp

ON/OFF

OFF

Acción Rp

Alarma/Disparo

Alarma

Inhibición Rp

ON/OFF

OFF

Rp

kW

50-5.000

10

500

10 %

tRp

s

0-300

0,05

10

± 2 %

Los siguientes ajustes de protección contra potencia inversa activa se recomiendan para la protección de redes alimentadas por turbinas o motores diésel:

Función

Ajuste recomendado para Rp

Turbinas

2-6 % potencia nominal (Pn)

Motores diésel

8-15 % potencia nominal (Pn)

Características de la protección

Características de la protección contra potencia inversa activa:

  • Temporización definida

  • Tiempo de reinicio instantáneo

  • Histéresis: fija 98 %

  • Tiempo mínimo de corte 50 ms

  • Tiempo máximo de corte 140 ms con temporización establecida en 0 s

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Suceso

Historial

Gravedad

0x6414 (25620)

Disparo por potencia inversa

Disparo

Alta

0x6214 (25108)

Inicio por potencia inversa

Protección

Media

0x6314 (25364)

Funcionamiento por potencia inversa

Protección

Media

0x0EF8 (3832)

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Protección

Baja

0x0D0C (3340)

Config incomp IO y UC - Inhibicon prot, opc.

Configuración

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

    El evento de funcionamiento no se genera cuando se inhibe la protección opcional.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

    El evento de disparo no se genera cuando:

    • La protección opcional se establece en modo de alarma

    • Se inhibe la protección opcional

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6414 (25620)

Disparo por Retorno de potencia

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Compruebe el selector de inhibición conectado con el módulo IO.

0x0D0C (3340)

Config incomp IO y UC - Inhibicon prot, opc.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO con asignación de inhibición de protección opcional.

  • Si no desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO sin asignación de inhibición de protección opcional.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.