DOCA0102ZH-12

设置瞬时过流保护(I 或 ANSI 50)

设置指南

Isd 规则也适用于 Ii 阈值。

应用程序

原则

常用值

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)

下游断路器具有选择性

Ii 模式:OFF(其他下游 MasterPacT 断路器)

Ii = 15 x In(仅下游 ComPacT NSXmComPacT NSXPowerPacT B-, H-, J-, L-frame 断路器)

馈线具有其他下游 MasterPacTComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

规则与 Isd 的规则相同

Ii 模式:关

馈线没有其他下游 MasterPacTComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

Ii 模式:开启

Ii 脱扣模式:标准

Ii = 10-15 x In

LV/LV 变压器初级侧

Ii 模式:关

发电机

Ii 模式:关

电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。可以采用较小的设置,因为预期无选择性或瞬态电流。

Ii 模式:开启

Ii 脱扣模式:快速

Ii = 2 x In

电机

小于电缆末端的最小短路电流或接地故障电流。可以采用大于启动电流的较小设置。

Ii 模式:开启

Ii 脱扣模式:快速

Ii ≥ 13 x 电机满载电流

Ii 设置允许变压器的标称瞬时过流浪涌电流:

A 第 1 个峰值 10 至 25 x In

电机直接在线启动电流:

注: MasterPacT MTZ1 L1 类型断路器配备附加瞬时脱扣,设置为 10 x In。
  • 如果用于保护变压器供电侧,必须考虑加电期间的脱扣风险。

  • 对于电机应用,根据电机启动器协调表进行选择。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.