DOCA0102ES-12

Ajuste de la protección contra sobrecorriente instantánea (I o ANSI 50)

Directrices de ajuste

Las normas para Isd también se aplican al umbral Ii.

Aplicación

Principio

Valor habitual

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación)

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

Modo Ii: OFF si hay otro interruptor automático MasterPacT aguas abajo

Ii = 15 x In si ComPacT NSXm, ComPacT NSX, o solo interruptor automático PowerPacT B-, H-, J-, L-frame aguas abajo

Alimentador con selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

La misma norma que para Isd

Modo Ii: Apagado

Alimentador sin selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Normativa

Ii = 10-15 x In

Lado primario del transformador LV/LV

Modo Ii: Apagado

Generadores

Modo Ii: Apagado

Equipos electrónicos de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos)

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido. El ajuste inferior es posible porque no se espera ninguna selectividad ni corriente transitoria.

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Fast (Rápido)

Ii = 2 x In

Motor

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del cable. El ajuste inferior es posible por encima de la corriente de arranque.

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Fast (Rápido)

Ii ≥ 13 x Corriente del motor a plena carga

El ajuste Ii permite una corriente de irrupción de sobrecorriente transitoria normal para los transformadores:

A Primer pico de 10 a 25 x In

Corriente de arranque en línea directa del motor:

NOTA: Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 L1 están equipados con un ajuste de disparo instantáneo adicional a 10 x In.
  • Si se usa para la protección del ladeo de la alimentación de un transformador, es necesario tener en cuenta el riesgo de disparo durante el accionamiento.

  • Para aplicaciones de motor, selecciónelo según las tablas de coordinación del arrancador del motor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.