DOCA0102ES-12

Configuración de la protección de acuerdo con la norma UL489SE

Presentación

AVISO
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO NO DESEADO
  • Solo personal cualificado debe ser el encargado de configurar y preparar el aparato, usando los resultados del estudio del sistema de protección de la instalación.
  • Durante la puesta en marcha de la instalación y después de cualquier modificación, compruebe que la configuración de MicroLogic B/BP y los ajustes de las funciones de protección sean acordes con los resultados de este estudio.
  • Las funciones de protección de MicroLogic B/BP están establecidas de manera predeterminada en su valor mínimo, a excepción de la función de protección de largo retardo, que se establece de manera predeterminada en su valor máximo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

El procedimiento para configurar un ajuste de protección es conforme a la norma UL489SE. Está protegido por una sesión de edición exclusiva y un procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar cambios de ajustes.

La sesión de edición exclusiva significa que solo se puede acceder con una interfaz a la vez y establecer ajustes de protección. El acceso desde otras interfaces está bloqueado cuando hay una sesión de edición abierta.

Durante la sesión de edición, la protección activa proporcionada por la unidad de control MicroLogic X no se ve afectada hasta que se aplican los nuevos ajustes. Si los nuevos ajustes se cancelan o transcurre el tiempo de espera de la sesión de edición antes de que se apliquen, se mantienen los ajustes activos.

Los ajustes para las funciones de protección estándar se pueden establecer desde las interfaces siguientes:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de comandos de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Los ajustes para las funciones de protección opcionales, incluida la función ERMS, se pueden establecer desde las interfaces siguientes:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

Para obtener más información sobre la gestión de contraseñas, consulte la descripción de contraseñas.

Los ajustes de protección que se muestran en la Vista rápida son los ajustes de protección activos aplicados durante la instalación.

Para establecer un ajuste de protección, se debe habilitar el acceso a los ajustes de protección en la HMI de MicroLogic X.

Habilitación y deshabilitación del acceso a los ajustes de protección

Puede habilitar o deshabilitar el acceso a los ajustes de protección utilizando la pantalla de MicroLogic X en Inicio > Configuración > General > Protecc. bloqueo Procedimiento de configuración de la protección.

En la pantalla Protecc. bloqueo de la unidad de control MicroLogic X, puede permitir los cambios de los ajustes de protección desde las siguientes interfaces:

  • Teclado: el propio teclado de la pantalla de MicroLogic X

  • Acceso externo: software EcoStruxure Power Commission, EcoStruxure Power Device y red de comunicación

Para cada interfaz:

  • Establezca Permitido (ajuste de fábrica) para permitir la realización de cambios.

  • Establezca No permitido para impedir los cambios.

Al habilitar el acceso a los ajustes de protección, se generan dos eventos:

Código

Eventos

Historial

Gravedad

0x1309 (4873)

Cambio activado de configuración de protección por pantalla

Protección

Baja

0x130A (4874)

Cambio de ajustes de protección remota activado

Protección

Baja

Sesión de edición para seleccionar y cambiar ajustes de protección

Una sesión de edición presenta las siguientes características:

  • Solo puede haber una sesión de edición abierta a la vez. El acceso a los ajustes de protección desde otras interfaces se bloquea cuando se abre una sesión de edición. Si ya hay una sesión abierta, aparece un aviso emergente.

  • Hay un tiempo de espera de cinco minutos para enviar y aplicar los nuevos ajustes. El tiempo de espera de la sesión finaliza tal como se indica a continuación:

    • Cinco minutos después de abrir la sesión, si no se envían los nuevos ajustes.

    • Cinco minutos después de enviar los nuevos ajustes, si no se aplican.

    NOTA: Al configurar la protección en el teclado de la pantalla de MicroLogic X, si el tiempo de espera de la Vista rápida está configurado en menos de cinco minutos, el tiempo de espera de la sesión de edición finaliza al transcurrir el tiempo de espera establecido para la Vista rápida.
  • Después de aplicar los nuevos ajustes, cierre la sesión de edición.

  • Al cambiar los ajustes de protección en el teclado de la pantalla de MicroLogic X, solo se puede configurar una función de protección por sesión de edición. Abra una nueva sesión de edición para realizar cambios en una segunda función de protección.

  • Al cambiar los ajustes de protección en EcoStruxure Power Device o por medio de la comunicación, se pueden configurar varias funciones de protección en una sola sesión de edición, con un paso de envío después de realizar cambios en cada función y un paso de aplicación para aplicar todos los nuevos ajustes de un determinado grupo de ajustes (A, B o ERMS). Los ajustes activos se mantienen hasta que se ejecuta el paso de aplicación.

Procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar los ajustes de protección

El procedimiento para cambiar ajustes de protección requiere el envío y la aplicación de los nuevos ajustes en dos pasos consecutivos:

Paso

Acción

1

Enviar los nuevos ajustes

Seleccione los nuevos ajustes necesarios y envíelos. Los nuevos ajustes se muestran para que pueda comprobar que son correctos antes de aplicarlos. Revíselos para confirmar que sean correctos.

2

Aplicar los nuevos ajustes

Aplique los nuevos ajustes. Los ajustes de protección activos existentes se sustituyen por los nuevos.

Para obtener más información sobre el procedimiento para cambiar ajustes de protección en la pantalla de MicroLogic X, consulte Procedimiento de configuración de la protección.

Trazabilidad de modificación de ajustes

Al cambiar los ajustes de protección se genera uno de los eventos siguientes, en función de la interfaz utilizada para cambiar los ajustes:

Código

Eventos

Historial

Gravedad

0x1100 (4352)

Ajustes de protección modificados por pantalla

Protección

Baja

0x1108 (4360)

Ajustes de protección modificados por Bluetooth/USB/IFE

Protección

Media

Además de los eventos generados, los siguientes datos están disponibles con EcoStruxure Power Device a través de la conexión Bluetooth o USB OTG:

  • Fecha y hora del cambio del ajuste

  • Ajustes anteriores

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.