DOCA0102ZH-12

根据 UL489SE 标准设置保护

简介

注意
运行失控危险
  • 设备只能由有资格的人员,利用安装保护系统研究的结果进行配置和设定。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 MicroLogic B/BP 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • MicroLogic B/BP 保护功能缺省设置为最小值,但若为长期保护功能,则缺省设置为最大值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

设置保护设置的程序符合 UL489SE 标准。它由专用编辑会话以及提交和应用设置更改的两步程序加以保护。

专用编辑会话意味着一次只有一个接口可以访问和设置保护设置。当编辑会话打开时,其他接口的访问将被阻止。

在编辑会话期间,在应用新的设置之前,对 MicroLogic X 控制单元提供的活动保护没有影响。如果新设置被取消,或者在应用新设置之前编辑会话超时,则保持活动设置。

标准保护功能的设置可以通过以下接口来设定:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 保护

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

可选保护功能(包括 ERMS 功能)的设置可以通过以下接口来设定:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

有关密码管理的更多信息,请参阅密码描述

“快速查看”中显示的保护设置是系统上应用的已激活的保护设置。

如要设定保护设置,必须在 MicroLogic X HMI 上启用保护设置访问。

启用和禁用保护设置访问权限

您可以通过 MicroLogic X 显示屏上的主页 > 配置 > 常规 > 锁定保护 保护设置程序 来启用或禁用保护设置访问。

对于 MicroLogic X 控制单元的锁定保护屏幕,可从以下接口更改保护设置:

  • 键盘MicroLogic X 显示屏幕键盘本身

  • 外部访问EcoStruxure Power Commission 软件、EcoStruxure Power Device 应用 和通讯网络

对于每个接口:

  • 设置为允许(出厂设置)以启用更改。

  • 设置为不允许以禁用更改。

对保护设置访问的启用可生成两个事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1309 (4873)

已启用通过显示器进行保护设置修改

保护

0x130A (4874)

远程保护设置变更已启用

保护

用于选择和更改保护设置的编辑会话

编辑会话具有以下特征:

  • 每次只能打开一个编辑会话。在打开编辑会话时,禁止从其他接口访问保护设置。如果已打开某个会话,则会显示弹出通知。

  • 提交和应用新设置需要五分钟的超时时间。会话超时时间如下:

    • 如果不提交新设置,在会话打开后五分钟

    • 如果不应用新设置,在提交新设置后五分钟

    注: 通过 MicroLogic X 显示屏软键盘设置保护时,如果快速查看超时被设置为小于五分钟,则编辑会话将在为快速查看超时设置的时间结束时超时。
  • 在应用新设置后,请关闭编辑会话。

  • 通过 MicroLogic X 显示屏软键盘更改保护设置时,每个编辑会话只能设置一个保护功能。如要更改另一个保护功能,请打开新的编辑会话。

  • 通过 EcoStruxure Power Device 应用 或通讯来更改保护设置时,在一个编辑会话中可以设置多个保护功能,每个功能的更改完成后会有单独的提交步骤,但会通过一个应用步骤来应用给定设置组(A、B 或 ERMS)的所有新设置。保持活动设置,直到执行应用步骤为止。

提交和应用保护设置的两步程序

更改保护设置时,您要在两个连续的步骤中提交和应用新设置:

步骤

操作

1

提交新设置

选择所需新设置并提交。此时会显示新的设置,以便您在应用之前检查设置是否正确。读取新设置以确认它们是否正确。

2

应用新设置

应用新设置。现有的主动保护设置将被新设置替换。

有关通过 MicroLogic X 显示屏更改保护设置的更多信息,请参阅保护设置程序

设置变更可追溯性

保护设置的更改会生成以下其中一种事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1100 (4352)

保护设置已由显示器变更

保护

0x1108 (4360)

保护设置已由蓝牙/USB/IFE 变更

保护

中等

除了生成事件之外,还可以利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接获取下列数据:

  • 设置变更的日期和时间

  • 之前的设置

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.