DOCA0102ES-12

Conexión USB

Descripción

Desde un PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission podrá acceder a todas las funciones de supervisión y control de la unidad de control MicroLogic X conectando directamente un PC al puerto mini-USB de la unidad de control.

Requisitos previos para usar una conexión USB

Los requisitos previos para establecer una conexión USB son los siguientes:

  • Debe tener el controlador USB instalado en el PC.

  • Para conectar el cable directamente al puerto mini-USB de la unidad de control, debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic X.

  • Para conectar el puerto USB del PC al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X, debe tener un cable USB (referencia LV850067SP).

Conexión de un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto mini-USB

Siga los pasos que se indican a continuación para conectarse a la unidad de control MicroLogic X a través del puerto mini-USB.

Paso

Acción

1

Conecte el PC al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X mediante un cable con la referencia LV850067SP.

El PC proporcionará alimentación a la unidad de control MicroLogic X si es necesario.

2

Inicie el software EcoStruxure Power Commission en el PC e inicie sesión.

3

En la página de inicio de EcoStruxure Power Commission, conéctese a la unidad de control MicroLogic X. Existen distintas maneras de conectar el software EcoStruxure Power Commission a la unidad de control MicroLogic X, en función de si se trata de la primera conexión y de cómo se ha detectado el aparato. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

4

Si conecta el software EcoStruxure Power Commission a la unidad de control MicroLogic X, tendrá acceso a todas las funciones del software.

Modo de prueba de la unidad de control

El modo de prueba se activa al conectar el software EcoStruxure Power Commission al dispositivo a través de un PC conectado al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X y al hacer clic en el botón Forzar disparo. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Suceso

Historial

Gravedad

0x1301 (4865)

Conexión en puerto USB

Comunicación

Baja

0x1302 (4866)

Unidad de control en modo de prueba

Diagnóstico

Baja

0x1303 (4867)

Prueba de inyección en curso

Diagnóstico

Baja

0x1304 (4868)

Prueba cancelada por el usuario

Diagnóstico

Baja

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x1301 (4865)

Conexión via USB

No desconecte el puerto USB antes de cerrar el software EcoStruxure Power Commission.

0x1302 (4866)

CU modo prueba

Salga del modo de prueba después de la prueba.

0x1303 (4867)

Prueba inyecc. en curso

Espere a que se complete la prueba.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.