DOCA0102ZH-12

USB 连接

说明

通过将 PC 直接连接至控制单元的 mini USB 端口,您可以从运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 访问 MicroLogic X 控制单元的所有监测和控制功能。

使用 USB 连接的先决条件

建立 USB 连接的先决条件是:

  • 您必须在 PC 上安装 USB 驱动程序。

  • 您必须具有 MicroLogic X 控制单元的物理访问权限,以便将该电缆直接连接至控制单元的 mini USB 端口。

  • 您必须有一根 USB 电缆(型号 LV850067SP),以便将 PC 的 USB 端口连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。

将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接至 mini USB 端口

遵循下面的步骤通过 mini USB 端口连接 MicroLogic X 控制单元。

步骤

操作

1

使用型号为 LV850067SP 的电缆将您的 PC 连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。

PC 根据需要向 MicroLogic X 控制单元提供电源。

2

启动 PC 上的 EcoStruxure Power Commission 软件并登录。

3

EcoStruxure Power Commission 主页上连接 MicroLogic X 控制单元。可通过不同的方法将 EcoStruxure Power Commission 软件连接至 MicroLogic X 控制单元,具体取决于是否为第一次连接以及如何发现该设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

4

EcoStruxure Power Commission 软件连接至 MicroLogic X 控制单元之后,您可以访问该软件的所有功能。

控制单元测试模式

EcoStruxure Power Commission 软件通过连接 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口的 PC 连接至该设备并且点击强制脱扣按钮时,测试模式激活。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1301 (4865)

通过 USB 端口连接

通讯

0x1302 (4866)

控制单元处于测试模式

诊断

0x1303 (4867)

正在进行注入测试

诊断

0x1304 (4868)

用户已中断测试

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1301 (4865)

通过 USB 端口连接

关闭 EcoStruxure Power Commission 软件之前,不要拔掉 USB 端口的接线。

0x1302 (4866)

控制单元处于测试模式

测试结束后,退出测试模式。

0x1303 (4867)

正在进行注入测试

等待测试完成。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.