Paramètres du réseau
Présentation
Les paramètres suivants sont liés aux caractéristiques du réseau local. Ils sont utilisés par des fonctions de mesure de l'unité de contrôle MicroLogic X. Ces paramètres n'ont aucun effet sur les protections.
Tension assignée entre phases
Principaux paramétrages disponibles : 208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V / 660 V / 690 V / 1000 V.
Par défaut = 400 V.
La tension assignée peut être définie comme suit :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
Fréquence assignée
Paramétrages disponibles :
-
50 Hz
-
60 Hz
La fréquence assignée peut être définie comme suit :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
Après avoir modifié la fréquence assignée, vous devez redémarrer l'unité de contrôle MicroLogic X pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.
Redémarrez l'unité de contrôle MicroLogic X de l'une des manières suivantes :
-
Coupez l'alimentation de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rétablissez-la.
-
Cliquez sur le bouton EcoStruxure Power Commission.
dans la page du logiciel
Transfo de U
Ce paramètre correspond au rapport entre les tensions assignées primaire et secondaire mesurées par un transformateur de tension.
La plage de valeurs de la tension Primaire est comprise entre 100 et 1 250 par incréments de 1 (réglage d'usine : 690).
La plage de valeurs de la tension Secondaire est comprise entre 100 et 690 par incréments de 1 (réglage d'usine : 690).
Les tensions primaire et secondaire peuvent être définies comme suit :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission