DOCA0006ES-08

Acceso al modo de configuración

  1. Mantenga pulsados y simultáneamente durante 2 segundos.
  2. Introduzca la contraseña de la central de medida. Aparece la pantalla Access Counter, donde se indica el número de veces que se ha accedido al modo de configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.