DOCA0006ES-08

Energía, energía por tarifa y medición de entradas

La mayoría de valores están disponibles tanto en formato de entero con signo de 64 bits como en formato con coma flotante de 32 bits.

Información de restablecimientos y tarifa activa

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Restablecimiento de energía (Energía parcial, Energía por tarifa, Energía por fase)

0x0CB3

3252

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora de restablecimiento de energía

Energía importada por tarifa

0x105E

4191

L/EC

L/EC

1

UInt16

Tarifa activa (solo modificable en caso de que el modo de control COM esté activado):

  • 0 = tarifa múltiple desactivada
  • 1-4 = velocidad 1 a velocidad 4

Medición entradas

0x0DE1

3554

L

4

DATETIME

Fecha/hora de restablecimiento de acumulación de mediciones entrada

Valores de energía – entero de 64 bits

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Energía total

0x0C83

3204

L

L

4

Int64

Wh

Energía importada activa total

0x0C87

3208

L

L

4

Int64

Wh

Energía exportada activa total

0x0C93

3220

L

L

4

Int64

VARh

Energía importada reactiva total

0x0C97

3224

L

L

4

Int64

VARh

Energía exportada reactiva total

0x0CA3

3236

L

L

4

Int64

VAh

Energía importada aparente total

0x0CA7

3240

L

L

4

Int64

VAh

Energía exportada aparente total

Restablecimiento de energía (Energía parcial, Energía por tarifa, Energía por fase)

0x0CB3

3252

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora de restablecimiento de energía

Energía importada parcial

0x0CB7

3256

L

L

4

Int64

Wh

Energía importada activa parcial

0x0CC7

3272

L

L

4

Int64

VARh

Energía importada reactiva parcial

0x0CD7

3288

L

L

4

Int64

VAh

Energía importada aparente parcial

Energía importada de fase

0x0DBD

3518

L

L

4

Int64

Wh

Energía importada activa Fase 1

0x0DC1

3522

L

L

4

Int64

Wh

Energía importada activa Fase 2

0x0DC5

3526

L

L

4

Int64

Wh

Energía importada activa Fase 3

0x0DC9

3530

L

L

4

Int64

VARh

Energía importada reactiva Fase 1

0x0DCD

3534

L

L

4

Int64

VARh

Energía importada reactiva Fase 2

0x0DD1

3538

L

L

4

Int64

VARh

Energía importada reactiva Fase 3

0x0DD5

3542

L

L

4

Int64

VAh

Energía importada aparente Fase 1

0x0DD9

3546

L

L

4

Int64

VAh

Energía importada aparente Fase 2

0x0DDD

3550

L

L

4

Int64

VAh

Energía importada aparente Fase 3

Energía importada por tarifa

0x1063

4196

L

L

4

Int64

Wh

Velocidad 1 - Importación de energía activa

0x1067

4200

L

L

4

Int64

Wh

Velocidad 2 - Importación de energía activa

0x106B

4204

L

L

4

Int64

Wh

Velocidad 3 - Importación de energía activa

0x106F

4208

L

L

4

Int64

Wh

Velocidad 4 - Importación de energía activa

Medición entradas

0xDE1

3554

L

4

DATETIME

Fecha/hora de restablecimiento de acumulación de mediciones entrada

0xDE5

3558

L

4

Int64

Unidad

Medición de entrada acumulada Canal 01

0xDE9

3562

L

4

Int64

Unidad

Medición de entrada acumulada Canal 02

Valores de energía – con coma flotante de 32 bits

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Energía total

0xB06D

45166

L

L

2

Float32

Wh

Energía importada activa total

0xB06F

45168

L

L

2

Float32

Wh

Energía exportada activa total

0xB071

45170

L

L

2

Float32

VARh

Energía importada reactiva total

0xB073

45172

L

L

2

Float32

VARh

Energía exportada reactiva total

0xB075

45174

L

L

2

Float32

VAh

Energía importada aparente total

0xB077

45176

L

L

2

Float32

VAh

Energía exportada aparente total

Energía importada parcial

0xB079

45178

L

L

2

Float32

Wh

Energía importada activa parcial

0xB07B

45180

L

L

2

Float32

VARh

Energía importada reactiva parcial

0xB07D

45182

L

L

2

Float32

VAh

Energía importada aparente parcial

Energía importada de fase

0xB07F

45184

L

L

2

Float32

Wh

Energía importada activa Fase 1

0xB081

45186

L

L

2

Float32

Wh

Energía importada activa Fase 2

0xB083

45188

L

L

2

Float32

Wh

Energía importada activa Fase 3

0xB085

45190

L

L

2

Float32

VARh

Energía importada reactiva Fase 1

0xB087

45192

L

L

2

Float32

VARh

Energía importada reactiva Fase 2

0xB089

45194

L

L

2

Float32

VARh

Energía importada reactiva Fase 3

0xB08B

45196

L

L

2

Float32

VAh

Energía importada aparente Fase 1

0xB08D

45198

L

L

2

Float32

VAh

Energía importada aparente Fase 2

0xB08F

45200

L

L

2

Float32

VAh

Energía importada aparente Fase 3

Energía importada por tarifa

0xB095

45206

L

L

2

Float32

Wh

Velocidad 1 - Importación de energía activa

0xB097

45208

L

L

2

Float32

Wh

Velocidad 2 - Importación de energía activa

0xB099

45210

L

L

2

Float32

Wh

Velocidad 3 - Importación de energía activa

0xB09B

45212

L

L

2

Float32

Wh

Velocidad 4 - Importación de energía activa

Medición entradas

0xB091

45202

L

2

Float32

Unidad

Medición de entrada acumulada Canal 01

0xB093

45204

L

2

Float32

Unidad

Medición de entrada acumulada Canal 02

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.