DOCA0006ES-08

Información de estado

El indicador LED de impulsos de energía del panel frontal indica el estado actual de la central de medida.

Los iconos de la siguiente tabla indican el estado del LED:

 

= APAGADO

= Parpadeante

= ENCENDIDO

Indicador LED de impulsos de energía

5000 parpadeos/kWh

No se está realizando ningún recuento

Contando impulsos de energía

Sobrerrecuento debido a una configuración incorrecta o una sobrecarga

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.