DOCA0006ES-08

Demanda

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Sistema de demanda (global)

0x0E74

3701

L/EC

L/EC

1

UInt16

Método de demanda:

  • 1 = Bloque deslizante de intervalo temporizado
  • 2 = Bloque fijo de intervalo temporizado

0x0E75

3702

L/EC

L/EC

1

UInt16

Minuto

Duración del intervalo de demanda

0x0E79

3706

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora del restablecimiento de demanda punta

Demanda de potencia/intensidad

0x0EB5

3766

L

L

2

Float32

kW

Demanda de potencia activa actual

0x0EB9

3770

L

L

2

Float32

kW

Demanda punta de potencia activa

0x0EBB

3772

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de potencia activa

0x0EC5

3782

L

L

2

Float32

kVAR

Demanda de potencia reactiva actual

0x0EC9

3786

L

L

2

Float32

kVAR

Demanda punta de potencia reactiva

0x0ECB

3788

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de potencia reactiva

0x0ED5

3798

L

L

2

Float32

kVA

Demanda de potencia aparente actual

0x0ED9

3802

L

L

2

Float32

kVA

Demanda punta de potencia aparente

0x0EDB

3804

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de potencia aparente

0x0EE5

3814

L

L

2

Float32

A

Demanda actual de intensidad I1

0x0EE9

3818

L

L

2

Float32

A

Demanda punta de intensidad I1

0x0EEB

3820

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de intensidad I1

0x0EF5

3830

L

L

2

Float32

A

Demanda actual de intensidad I2

0x0EF9

3834

L

L

2

Float32

A

Demanda punta de intensidad I2

0x0EFB

3836

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de intensidad I2

0x0F05

3846

L

L

2

Float32

A

Demanda actual de intensidad I3

0x0F09

3850

L

L

2

Float32

A

Demanda punta de intensidad I3

0x0F0B

3852

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de intensidad I3

0x0F15

3862

L

L

2

Float32

A

Demanda actual de intensidad In

0x0F19

3866

L

L

2

Float32

A

Demanda punta de intensidad In

0x0F1B

3868

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de intensidad In

0x0F25

3878

L

L

2

Float32

A

Demanda actual de intensidad media

0x0F29

3882

L

L

2

Float32

A

Media de demanda punta de intensidad

0x0F2B

3884

L

L

4

DATETIME

Fecha y hora de demanda punta de intensidad media

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.