DOCA0006ES-08

Potencia (PQS)

La carga de un sistema eléctrico de CA ordinario posee componentes tanto resistivos como reactivos (inductivos o capacitivos). Las cargas resistivas consumen potencia activa (P) y las cargas reactivas consumen potencia reactiva (Q).

La potencia aparente (S) es la suma de los vectores de la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q):

La potencia activa se mide en vatios (W o kW), la potencia reactiva se mide en vars (VAR o kVAR) y la potencia aparente se mide en voltiamperios (VA o kVA).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.