DOCA0006ES-08

Energía suministrada (importada) / energía recibida (exportada)

La central de medida interpreta si la energía se estará suministrando (importada) o recibiendo (exportada) en función de la dirección del flujo de potencia activa (P).

Energía suministrada (importada) hace referencia al flujo de potencia activa positiva (+P) y energía recibida (exportada) hace referencia al flujo de potencia activa negativa (-P).

Cuadrante

Flujo de potencia activa (P)

Energía suministrada (importada) o recibida (exportada)

Cuadrante 1

Positiva (+)

Energía suministrada (importada)

Cuadrante 2

Negativa (-)

Energía recibida (exportada)

Cuadrante 3

Negativa (-)

Energía recibida (exportada)

Cuadrante 4

Positiva (+)

Energía suministrada (importada)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.