DOCA0006ES-08

Desmontaje

  1. Utilice un destornillador de cabeza plana (≤ 6,5 mm) para bajar el mecanismo de bloqueo y soltar la central de medida.
  2. Levante la central de medida para liberarla del carril DIN.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.