SUG_Wiser_China_WSE-06

添加条件以触发自动化操作

至少需要一个条件来触发“自动控制”。
注: 在本例中,条件设置为在温度变化且恒温器(外部安装)检测到温度变化时触发“自动场景”。
  1. (参见 A)点击添加条件
  2. (参见 B)点击设备状态发生变化时
  3. (参见C)选择恒温器。

  4. (参见D)点击当前温度功能
  5. (参见E)设置温度条件。
  6. (参见F)恒温器显示在 条件 部分中。
  7. (参见 G)对于具有多个条件的自动化操作,设置是在满足任意条件时,还是仅当满足所有条件时,才应触发自动化操作。
    您可以选择在满足任意或所有条件时触发自动化操作。但是,在这种情况下,当所有条件都满足时,将触发自动化操作。
    建议: 如果您要删除已创建的条件,则向左滑动条件,然后点击删除选项。
  8. 如果您要限制此自动化操作发生的时间(例如,在下午 6-7 点下班回家时),点击 App 中的有效时间段字段并设置时间段。
  9. (参见 H)点击保存

已完成的自动化操作 (I) 显示在自动化选项卡中的 页面上。

点击“自动化”按钮上的启用开关 (J) 以启用/禁用自动化操作。点击编辑 (...) 图标 (K) 以更改“自动化”设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.