SUG_Wiser_China_WSE-06

配置操作以运行设备

操作客厅中的照明开关、窗帘、调光器和空调 设备需要执行相应操作。通过设置一个或多个任务来配置操作。
注: 此示例显示调光器的设置。
  1. (参见 A)点击添加任务
  2. (参见 B)点击操作设备。有四种类型的任务,这些任务可以添加到自动化操作列表中。
  3. (参见C)从列表中选择客厅调光开关。

  4. (参见D、E)本示例为按钮调光器。选择其中一个调光器(D) ,并将其状态设置为开(E)。
  5. 点击保存,然后点击下一个

    (参见 F)开关任务显示在“自动化”页面的操作部分中。
    建议: 如果要删除所创建的操作,可向左滑动该操作,然后点击删除选项。若要重新排序现有操作,可点击并按住某个操作,然后将其拖动到列表中的相应位置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.