SUG_Wiser_China_WSE-06

使用场景开关创建一个手动场景(E 模式)

执行此任务以创建一个手动场景,可按下 Wiser AvatarOn 场景开关上的按钮触发此手动场景。

首先必须用于手动场景的设备添加到 E 模式。

  1. 操作每个设备上的本地控件至所需级别或位置,以创建手动场景:
    1. 开关:根据需要打开/关闭照明。
    2. 调光开关:将调光开关操作到全亮度,然后将亮度调低至所需水平。
    3. 窗帘开关:操作窗帘至仅完全打开或完全关闭。
  2. 在手动场景中使用的设备以切换控制方式工作。例如,如果一组照明开关的当前状态为“关闭”,当用户触发手动场景时,该组设备的状态将变为“打开”。
  3. 将场景开关设置为编程模式。(请参阅在 Wiser AvatarOn场景开关上设置编程模式)。
  4. 短按手动场景中使用的每台设备上的本地控件按钮。
    每台设备上的本地控件背光灯开始闪烁。
  5. 长按(超过 2 秒)将用于触发手动场景的场景开关按钮。

每台设备上的编程 LED 和场景开关绿色闪烁 5 次,以确认手动场景设置已分配给场景开关按钮。

注: 新的绑定将覆盖先前与场景开关按钮绑定的任何手动场景设置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.