SUG_Wiser_China_WSE-06

使用“常见问题和反馈”页面

查找有关 App 和使用设备的信息。

“常见问题和反馈”页面提供常见问题解答 (FAQ) 和回答列表、有关使用 App 的信息、有关特定设备的帮助信息以及报告 App 和设备问题的方法。

  1. 在“家庭”页面中,点击菜单图标(A)。
  2. 分接头 常见问题解答和反馈(B)。
  3. 执行以下任一操作:
    • 浏览常见问题解答列表(点击问题以查看答案)(C)
    • 分接头 全部(D)通过从列表中选择设备来查找特定于设备的帮助
    • 分接头 网络诊断(E)寻求解决网络问题的帮助
    • 分接头 报告问题(F)向开发团队提出问题
    • 分接头 我的反馈(G)检查您所报告问题的状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.