SUG_Wiser_China_WSE-06

重置基本智能网关

智能网关 中删除现有设置以进行调试,或从系统中删除智能网关 。可能还需要重置智能网关
  • 要重置以太网和 Wi-Fi 设置,长按重置按钮 5 到 15 秒。

  • 要将设备重置为出厂默认模式,长按重置按钮超过 15 秒。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.