SUG_Wiser_China_WSE-06

在 Wiser AvatarOn场景开关上设置编程模式

在将装置控制操作分配给场景开关或使用场景开关建立手动场景之前,请先执行此任务。
  1. 在场景开关背面,短按设置/重置键 3 次。
  2. 请注意,场景开关背面的编程 LED 显示为绿色常亮,指示场景开关处于编程模式。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.