SUG_Wiser_China_WSE-06

使用家庭

创建家庭,添加房间,以表示设备所在的区域,并添加家庭成员。

在App中,“家庭”将一组人员、房间和设备定义为一个单元。下面是一些示例:

  • 单户住宅:为住宅中的所有住户、房间和设备创建一个家庭。

  • 多户住宅:为位于住宅一部分的住户、房间和设备创建一个家庭,为位于住宅另一部分的住户、房间和设备创建一个家庭。

一个设备一次只能添加到一个家庭。添加设备后,只有该家庭的成员才能控制该设备。

一个人可以是多个家庭的成员,并操作已添加到其中一个家庭中的任何设备。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.