SUG_Wiser_China_WSE-06

安装和测试设备

在使用应用程序配置 Wiser 系统之前,请安装和测试照明开关、调光器、传感器和其他设备。
  1. 遵循每台设备随附的安装说明。请参见支持的 Wiser 设备
  2. 确保电池供电设备中的电池已安装,且状况良好。有关电池电量低的指示,参见设备说明。
  3. 安装 Wiser 多功能接口时,请连接与设备兼容的温控器。请参见与 Wiser 多功能接口兼容的温控器
    注: 有关智能网关位置选择的信息,请参见为选择位置 Wiser网关 或基本集线器
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.