常规设备配置
设备可以通过多种方式配置,具体取决于设备类型。在App中,设备设置被分组到设备详细信息中 (更多) 和 Settings 页数。
- 在 主页 页面中,点击设备以打开设备控制页面。您也可以点住设备来打开设备控制页面。
-
在设备控制页面中,执行以下任一操作:
- 点击 笔 (编辑)(A)图标,显示设备详细信息 (更多) 页面(参见步骤) 3)。
- 如果显示,请点击 Schedule (B)在指定时间操作设备。(其他设备类型可能在此处显示不同的配置选项,或者完全不显示。)
- (C)分接头 Settings (C)打开设备专用的 Settings 页面(参见步骤) 4)。
-
在设备详细信息中 (更多) 页面中,执行以下任一操作:
- 重命名设备,更改设备图标或将设备分配给其他房间(D)。查找有关设备的信息。
- 浏览与设备相关的常见问题解答,就设备向应用开发人员提供反馈,或检查设备固件升级是否可用(E)。
- 分接头 删除设备并恢复出厂设置 将设备恢复为原始出厂默认值(F)。
注: 所有设备设置都将丢失,设备详细信息将从云中删除,从而在使用前有效地将设备恢复为原始状态。
- 在 Settings 页面中,调整设备特定的设置。(可用设置因设备类型而异。) (G)