SUG_Wiser_China_WSE-06

重置设备

从设备中删除设置,或从系统中删除设备。
  • AvatarOn 照明开关、窗帘开关和调光器:拆下开关/调光器面板,找到开关/调光器模块上的控制装置。(有关设备安装说明的链接,请参阅 支持的 Wiser 设备。)
  • AvatarOn 场景开关:从金属托架中取出场景开关。
  • Wiser 360 度红外转换器:需要使用重置/弹出工具。
  • Wiser 烟雾探测器:从安装支架上取下烟雾探测器。

注: 设备重置后,所有配置数据、用户数据和网络数据将被删除。
  1. 找到设备上的设置/重置/功能按钮和编程/状态 LED。
  2. 除 Wiser 多功能接口外的所有设备: 在 1 秒钟内按 3 次设置/重置/功能按钮,然后按住按钮 10 到 20 秒钟。
    编程/状态 LED 闪烁红色。
  3. 仅限 Wiser 多功能接口:按住清除按钮至少 10 秒。
    网络状态 LED 闪烁红色。
  4. 松开该按钮。

除以下指定设备外的所有设备:LED 常亮橙色。

仅限电池供电的 Wiser 传感器设备:LED 闪烁绿色 7 次。

仅限 AvatarOn 智能插座:LED 闪烁绿色 2 次。

删除所有配置、用户和网络数据。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.