SUG_Wiser_China_WSE-06

E 模式设置支持的设备

所选设备能够为 E 模式创建 Zigbee 网络。

支持的设备包括:

  • Wiser AvatarOn 单联开关
  • Wiser AvatarOn 双联开关
  • Wiser AvatarOn 三联开关
  • Wiser AvatarOn 单联窗帘开关
  • Wiser AvatarOn 双联窗帘开关
  • Wiser AvatarOn 单联调光开关
  • Wiser AvatarOn 双联调光开关。
  • AvatarOn T 单联开关
  • AvatarOn T 双联开关
  • AvatarOn T 三联开关
  • AvatarOn T 单联窗帘开关
  • AvatarOn T 双联窗帘开关
  • AvatarOn T 单联窗帘开关
  • AvatarOn T 双联窗帘开关
  • AvatarOn T 6 键场景开关
  • AvatarOn T 4 键场景开关
  • AvatarOn T 5孔智能插座
注: 虽然 Wiser AvatarOn 场景开关可以在 E 模式系统中使用,但无法创建所需的网络。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.