SUG_Wiser_China_WSE-06

网络安全原则

遵循这些网络安全原则有助于降低系统所在的网络遭受网络威胁的风险。
  • 保持手机处于最新状态并安装最新的安全更新。

  • 仅连接到安全的 Wi-Fi 网络。

  • 仅从 Google Play 或苹果 App Store 下载应用程序。

  • 使用手机上的所有安全设置/平板电脑:

    • 长密码

    • 双重认证 (2FA)

    • 人脸识别

    • 阻止未知应用程序

  • 手机和帐户均使用强密码:

    • 请勿重复使用任何其他帐户的密码。

    • 密码长度应为 12-16 个字符。(密码最好容易记住。)

    • 密码必须为大写字母、小写字母、数字、标点和符号的组合。

    • 请勿使用容易猜出或含有常见个人信息的密码。例如,需避免使用家庭地址、宠物或高中吉祥物。

停用设备

如果您因为转移或废弃要从系统中移除设备,请首先将设备恢复出厂设置,这样可以从设备中删除任何身份识别信息。在停用系统智能网关 时,这尤其重要。有关如何执行出厂复位的说明,请参阅特定设备说明。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.