SUG_Wiser_China_WSE-06

配置 Wiser 多功能接口

Wiser 多功能接口可能有一个或多个空调或地暖温控器连接到三个通道中的任意一个。要使用 App 与温控器通讯,请设置通道通信参数并指定温控器类型、型号和设备地址。

配置多功能接口之前,请使用程序添加设备将设备添加到“家庭”。

本任务使用添加 Schneider Electric TC300 地暖温控器的示例,该温控器作为多功能接口通道 1 上的第一个设备连接。同样的方法也可用于添加其他连接的温控器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.