SUG_Wiser_China_WSE-06

将设备分配给房间

将设备分配给不同房间,以表示其在家庭中的物理位置。
  1. 主页 页面中,点击 菜单图标 (A),然后点击 家庭管理 (B)。

  2. 点击房间所在的家庭(C),然后点击 房间管理 (D)。

  3. 选择要将设备分配给(E)的房间。

  4. 在“房间设置”页面中,选择下列设备 添加设备(F)。点击设备旁边的添加 (+) 图标,将其分配给房间。

  5. 可选:
    • 按住房间设备并按所需顺序对其排序,以排列房间。
    • 点击 删除(-) 图标从房间(H)中取消分配设备。
  6. 分接头 保存 完成时。

选择“家庭”页面上的相应“房间”选项卡即可访问设备。

建议: 如果从 主页 页面上添加新设备,然后自动将其分配给该机房。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.