添加设备
-
A 集线器 添加Wiser设备前必须进行安装。
-
在使用电池供电的设备之前添加市电供电的设备。(请参见 电池供电设备支架。)
-
连接到网络路由器的设备(如IP摄像头)不需要 集线器 进行试运行。
- 登录到应用程序。
- 选择设备将添加到的家庭(A)。
-
执行以下操作之一:
- 在 主页 页面中,点击 +(B)图标(或 添加设备 ,如有显示)。
- 从 集线器 页面(C),点击 Add.
-
在 添加设备 页面(D),点击要添加的设备,然后按照应用程序中的说明操作。
注: 实际显示的设备列表因国家/地区而异。
-
执行以下操作之一:
- 如果设备有可见的安装代码,则点击 使用安装代码添加设备(E)。扫描设备上印制的安装码,或手动输入安装码,然后按照 App 中的说明操作。
- 如果设备没有可见的安装代码,则点击 不使用安装代码添加设备 (F)并按照app中的说明操作。
点击设备可以访问设备控制、功能和设置。