SUG_Wiser_China_WSE-06

设置E模式系统

要设置E模式系统有4个任务。

任务

参考

为E模式系统创建Zigbee网络。

请参见为E模式创建网络

将设备添加到E模式系统。

请参见将设备添加到 E 模式系统

将设备控制操作分配给自由文件上的按钮以进行远程控制。

请参见设备控制操作与场景开关按钮绑定(E 模式)

注: 在执行此任务之前,必须将场景开关设置为编程模式。(请参见在 Wiser AvatarOn场景开关上设置编程模式。)

使用场景开关创建场景

请参见使用场景开关创建一个手动场景(E 模式)

注: 在执行此任务之前,必须将场景开关设置为编程模式。(请参见在 Wiser AvatarOn场景开关上设置编程模式。)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.