SUG_Wiser_China_WSE-06

场景和自动控制

您可以将一个或多个设备的设置组合在一起,以形成场景自动控制。在需要时,手动操作场景,或设置自动控制并指定条件触发设备。场景由手动触发,自动控制由事件触发。

场景

夜幕即将来临。你坐在沙发上。合上卷帘百叶窗,灯光变暗,电视开启,一切事物皆可为您营造精彩的夜晚和理想的照明氛围。这是保存到应用程序的手动场景。创建之后,只需轻触智能手机,即可轻松访问/平板电脑 屏幕。

自动控制

家庭成员总是同时回家。使用“自动场景”,您的系统可以关闭百叶窗,保护您的隐私,并在您抵达时营造完美的照明氛围。自动化将根据您的计划自动启动。

您可以根据日期和/或时间、传感器状态和其他选项,将“自动场景”设置为激活,具体取决于系统中的设备。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.