SUG_Wiser_China_WSE-06

设置 Wiser 多功能接口通道通信参数

调整 Wiser 多功能接口上的通道通讯参数,以适合连接到该通道的温控器的制造商和型号。
  1. 在应用程序中选择多功能接口界面。
  2. (参见 A、B)在“多功能接口”页面中,点击设置图标 (A),然后选择温控器连接的通道 (B)。

    (此示例中选择了通道 Multifunction1。)

  3. 执行以下操作之一:
    • (参见 C)点击识别按钮自动检测和设置所需参数。
    • (参见 D)手动调整参数以适应温控器。
      建议: 请参阅与 Wiser 多功能接口兼容的温控器以了解特定温控器制造商和型号的通讯参数。
  4. (参见 E)点击后退箭头 <,返回到“多功能接口”页面,以便添加温控器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.