SUG_Wiser_China_WSE-06

编程按键功能到 场景开关

为一个按键分配一个场景到 场景开关

您可以将现有场景添加到 场景开关 按键,或在编程过程中创建一个场景。您只能为一个按键分配一个场景。

如果选择创建新的场景作为此任务的一部分:

  • 创建过程参阅 创建场景

  • 新场景将在完成时进行验证。然后,您可将新创建的场景分配给某个 场景开关 按键。

  1. 在应用程序中,选择一个 场景开关 并打开设备页面。

  2. (参见 A):点击并按住页面上显示的其中一个按键。
    (对于 两键场景开关 ,仅显示 2 个按键。)
  3. (参见 B):在“场景图标设置”页面中,点击 图标 并选择要在按键上显示的图标。
  4. (参见 C):点击 选择“场景模式” ,然后仅执行步骤 5、6 或 7
  5. (可选)添加基于云的场景 (仅当存在 Wiser 智能网关且系统连接到互联网时才可使用。这是最灵活的选项,因为您可以控制包括红外线模块、多功能接口模块和 WiFi 设备在内的所有设备):
    1. (参见 D)点击 “有多功能接口模块和红外转换器的场景”
    2. 选择页面上显示的现有场景,或点击 “添加场景” 以创建新场景。
    3. 转到步骤 8。
  6. (可选)添加本地场景 (配置后,无需互联网连接即可使用。此选项可对仅包含 Zigbee 设备的场景提供控制。)
    1. (参见 E)点击 “无多功能接口模块和红外转换器的场景”
    2. 选择一个现有场景或点击 “添加场景” 以创建新场景。
    3. 转到步骤 8。
  7. (可选)添加一个包含设备组的场景 (配置后,无需 Wiser 智能网关和互联网连接即可使用。Zigbee 组设备由场景开关控制。)
    1. (参见 F) 点击 “组”
    2. 在“组设置”页面中,点击 “添加场景” 以创建包含一组设备的场景。

      (例如,添加一个房间或区域中的所有灯,以便通过场景开关操作。)

      建议:
      1. 仅对以类似方式运行的设备进行分组。例如,仅照明,或仅控制窗帘。

      2. 通过切换控制操作的场景开关控制组设备。例如,如果一组照明开关的当前状态为“关”,则当用户按下场景开关上预先配置的按键时,组设备的状态将变为“开”。

    3. 转到步骤 8。
  8. 选择要分配给 场景开关 按键的场景后,按下 “完成” 以完成此任务。
    建议: 可能会提示您在任务完成之前唤醒电池操作的设备。
    注:

    您可以唤醒电池设备:

    • 通常,短按一次编程按钮。

    • 对于具有本地按钮(如场景开关)的设备,可以按下该按钮。

    • 对于运动传感器这类使用电池的设备,需在设备前面挥手。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.