SUG_Wiser_China_WSE-06

创建场景

本主题说明如何创建场景。
  1. 主页 页面中,点击(A)图标。

  2. 场景 页面中,点击 场景 选项卡(B),然后点击 + 图标(C)。

  3. 设置场景名称(例如, 欢迎)(D)和可选的背景图像(E)。

  4. (参见F、G)点击 添加任务(F)和 运行设备(G)从 所有设备 列表。在选择功能页面中选择所需功能后,然后按照应用程序中的步骤操作。

  5. 分接头 保存 以完成创建场景的过程。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.