SUG_Wiser_China_WSE-06

系统要求

要使用应用程序,请使用您的手机/平板电脑 必须支持以下操作系统和版本。

支持的操作系统 适用于手机:

  • Android™ 操作系统版本 7 及以上
  • Apple® iOS 11 和更高版本。

平板电脑/iPad支持的操作系统:

  • Android™ 操作系统版本 8 及以上
  • Apple® iOS 10 和更高版本。

注:
  • 新版本的操作系统发布后,Wiser 系统可能需要一段时间才能完全兼容该版本。

  • 在绕过限制的 Android 手机或越狱的 iPhone 上使用 Schneider Electric 应用程序会使与应用程序相关的所有保修失效。

  • 接口与移动电话的兼容性/平板电脑 取决于手机上安装的软件版本/平板电脑、和可能会随着软件升级而更改。由于手机数量众多/平板电脑 兼容性和功能的所有方面/平板电脑 无法保证使用app。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.