SUG_Wiser_China_WSE-06

添加家庭

从添加家庭 家庭管理 菜单。也可以在此任务期间添加房间。注册新帐户时,您也可以使用此任务来设置注册结束时自动创建的家庭。
  1. 主页 页面(A、B、C),点击 菜单图标 (A),然后点击 家庭管理 > 添加家庭 (B、C)。

    注: 如果您刚刚注册了一个帐户,则已为您创建了一个新家庭。分接头 添加新家庭 (在(C)中),然后从步骤2a继续。

  2. 添加家庭 页面中,执行以下操作:
    1. 家庭名称和位置:输入(D)家庭名称并设置家庭位置。
    2. 机房:创建(E, F)房间以匹配设备位于家庭中的物理空间。
      从常用机房名称(E)的默认列表中选择。取消选择任何您不希望包含的房间。要添加未列出的房间名称,请点击 添加房间 (F)并输入所需的房间名称。
    3. (参见G)点击 保存.

作为家庭的创建者,您的帐户会自动设置为家庭所有者,以便您可以完全控制家庭设置。请参阅 App 中的访问级别

将设备添加到“家庭”后,可将每个设备分配给在此任务中创建的其中一个房间。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.