SUG_Wiser_China_WSE-06

将温控器添加到 Wiser 多功能接口

在应用程序中,使用“多功能接口”页面添加与接口相连的温控器。然后,使用应用程序控制这些温控器。
  1. (参见 A)在“多功能接口”页面中,点击添加

  2. 添加页面上,设置以下内容:
    • 类型:(参见 B)空调或地暖(本例中为地暖
    • 品牌:(参见 C) 对于本示例为 Schneider
    • 型号:(参见 D)对于本示例为 TC300
  3. (参见 E)设置温控器的单元地址。
    建议: 有关详细信息,请参阅温控器设备地址说明
  4. (参见 F)点击测试,确认应用程序 可以接通和断开温控器开关。
新添加的温控器列在“多功能接口”页面上,并作为设备添加到“家庭”页面上。点击设备以控制温控器,更改温控器名称并将设备分配给房间。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.