SUG_Wiser_China_WSE-06

传感器和探测器

Wiser 门/窗传感器

检测窗户和门何时打开或关闭,并将状态发送到智能网关

说明书(PDF)

Wiser 运动传感器

向 Wiser 智能网关(和执行已配置功能的设备)报告运动检测情况、测量环境亮度并将这些数据发给 Wiser 智能网关。可以设定亮度设置和/或运动检测阈值,确定届时要执行的操作。

说明书(PDF)

Wiser 漏水传感器

当连接到 Wiser 智能网关的传感器检测到地板上有水时,会发出声音警报,并将事件报告到智能网关

注: 如果未连接到智能网关,此传感器可作为独立产品运行。当未连接到智能网关网关时,此传感器也会发出声音

说明书(PDF)

Wiser 温度/湿度传感器

通过检测温度和湿度变化,使 Wiser 系统调整连接的环境控制系统(例如,如果温度高,自动打开空调;如果湿度高,打开排风扇),在家中保持舒适的环境。

说明书(PDF)

Wiser 燃气探测器

检测燃气泄漏,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。

说明书(PDF)

Wiser AvatarOn 空气质量探测器

通过 PM2.5 浓度检测空气质量水平,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。

说明书(PDF)

Wiser 烟雾探测器

检测烟雾,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。

说明书(PDF)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.