SUG_Wiser_China_WSE-06

系统调试概述

要调试 Wiser 系统,请先安装设备,然后使用 App 配置系统。

系统调试的步骤如下。

安装和测试 Wiser 设备。

请参见 安装和测试设备

确保 Wi-Fi 网络已做好调试系统的准备。

请参见 Wi-Fi 网络要求

智能网关 连接到 Wi-Fi 网络。连接模式为以太网模式,用于连接智能网关 。若要执行进一步的调试步骤,需要使用 App。

注: 以太网线单独提供。

请参见 连接 Wiser网关 和基本集线器 到互联网

下载并安装 App。

请参见 下载应用程序

创建帐号以使用 App。

请参见 创建帐户

设置家庭、房间并添加家庭成员。

请参见 使用家庭

智能网关 加入“家庭”。

请参见 设置

将设备添加到家庭后,将其分配到房间并配置设备设置。

请参见 设置设备

将设备设置为同时操作,可以是手动操作或者按照时段或事件自动操作。

请参见 场景和自动控制

完成这些步骤后,系统即可使用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.