SUG_Wiser_China_WSE-06

控制设备

Wiser 多功能接口

通过与暖通空调和地暖系统交互,控制家庭或其他楼宇的环境。

注: 必须将兼容的温控器连接到多功能接口,以与 App 交互。请参见 与 Wiser 多功能接口兼容的温控器

说明书(PDF)

Wiser 红外转换器

控制分体式空调、电视、音响系统和其他可通过红外 (IR) 遥控操作的设备。

说明书(PDF)

Wiser AvatarOn 2 键场景开关

Wiser AvatarOn 4 键场景开关

AvatarOn T 4 键场景开关

利用便捷的遥控器,控制 Wiser 系统中的 Wiser 设备和场景/自动化操作。

场景开关也可以用作 E 模式系统中的远程控制器。(有关更多信息,请参见 关于 E 模式。)

说明书(PDF)

Zigbee 4 键场景开关

Wiser AvatarOn T Zigbee 场景开关(设备)用于在成功调试后控制一组 Wiser Zigbee 设备。

说明书(PDF)

Zigbee 6 键场景开关

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.