SUG_Wiser_China_WSE-06

删除设备/恢复出厂默认设置

将设备恢复为出厂默认设置,以解决设备问题,或将其从系统中移除,以便在其他地方使用。
注: 恢复出厂默认设置后,设备将从系统中删除,对设备进行的所有配置设置都将丢失。
  1. 点击“家庭”页面(A)中的设备。
  2. 点击 编辑(笔) 图标(B)。
  3. 在设备设置页面中,点击 删除设备并恢复出厂设置 ,然后按照应用程序(C)中的步骤操作。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.