SUG_Wiser_China_WSE-06

为E模式创建网络

使用兼容的Wiser设备为E模式系统创建Zigbee网络。
重要: 为家庭设置多个E模式系统时。一次只创建一个网络。如果执行此任务时正在创建另一个网络,则您使用的设备将加入该网络,而不是创建新网络。
  1. 选择兼容设备以创建网络。(请参见E 模式设置支持的设备。)
    注: 只能使用智能开关、调光开关和窗帘开关。场景开关无法创建网络。
  2. 找到设备上的设置/重置按钮。
  3. 短按设置/重置按钮 3 次。

设备上的编程指示灯LED显示为绿色常亮且网络已创建。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.