SUG_Wiser_China_WSE-06

添加 集线器 到主页

使用App添加 集线器 到家。开始之前,请确保 集线器 连接到电源和网络电缆的以太网网络(ie以太网LED和Zigbee LED必须亮起)或Wi-Fi网络(ie WLAN LED和Zigbee LED必须亮起)。
  1. 登录到应用程序。
  2. 选择 集线器 将被添加(A)。
  3. 在主题页中,点击 + 图标(B)。

  4. 添加设备 页面中,执行以下操作:
    1. 点击自动发现
    2. 如果有提示,请按照页面上显示的说明操作。
    3. 点击开始搜索
    4. 点击应用程序页面上显示的智能网关设备名称,然后按照应用程序中的步骤操作。
过程完成后,集线器 在主页上显示为设备。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.