SUG_Wiser_China_WSE-06

室内网络摄像头

网络摄像头通过网络路由器连接到系统。要将摄像头与 App 配对,请参见设备配对,然后按照步骤从“家庭”页面添加设备。因此,配对前不需要调试智能网关

添加设备后,按照 App 中的说明完成配对。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.