SUG_Wiser_China_WSE-06

电池供电设备支架

默认情况下,带有 集线器 最多可支持10个电池供电的设备,如传感器。还包括电源供电设备(如照明开关)的系统可支持其他电池供电设备。

因为系统中的市电供电设备也可充当系统网络扩展器。

下图所示的系统示例包括 集线器 (A)和两个市电供电的照明开关(B)。每台市电供电设备最多可以安装10台电池供电设备(C),因此本示例系统可支持30台电池供电设备。

建议: 在调试电池供电设备之前,请安装并调试所有市电供电设备。这将在添加电池供电设备之前提供最大支持的容量。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.